17.02.2022 14:08 | |
Beigetreten: 21.07.2020 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Moin zusammen auch ich habe ein Problem mit dem LHTTP_Get Funktion. ich setze eine S7-1511F-1PN FW2.9 ein und möchte Daten von einem Http:\\ server abrufen leider kommt der Fehler 16#8601 -- > welcher bedeutet, das es an dem untergelagertem TSEND_C liegt. dieser gibt mit den Fehler "statSubfunctionStatus = 16#0000_80D2", über welchen ich aber leider kein Beschreibung finde. hat einer von euch eine Vorstellung an was das liegen kann. vielen dank schonmal für eure Hilfe #FbGetHttp(connID := 1, execute := #Start, hwID := 0, url := #http://httpbin.org/get, tls := #PrLhttp_typeTls, responseData := #PrResponseData, timeOut:=t#5000ms) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/18/2022 08:02:19Neues Thema nach Splitten. |
|
18.02.2022 13:17 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (53) |
Hallo wamöfr, evtl ist diese Übersicht nützlich für dich: https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109742272?c=85937913867&lc=en-AU Grüße, die Nudel |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
Folgen Sie uns auf