03.04.2015 09:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 33779 Bewertung: (4194) |
Hier mal ein Beispiel, welches ich mal für einen anderen Zweck erstellt habe. Es zeigt dir aber die Menüführung und die Verriegelung der Tasten in Abhängigkeit des angewählten Menüpunkts.
DateianhangMenue_zum_Schalten_von_16_Lichtbaendern.zip (133 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03.04.2015 10:01:11 |
|
03.04.2015 10:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 33779 Bewertung: (4194) |
Das Ganze könnte dann so aussehen, nur das Prinzip. |
03.04.2015 15:15 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich hab mir das mit den 16 Lichtbändern mal geöffnet, aber ich muss ja die Funktionistasten nutzen zur Einstellung, oder geht das auch anders ? Kannst du bitte mal ein kleines Programm erstellen, wo es ein Webinterface mit 2 ´Buttons als Tasterfunktion gibt, die jeweils zwei Ausgänge mittels Stromstoßschalter steuern, damit ich mal sehen kann wie es funktioniert. Oder das angehängte so umgestalten, das ich mit Buttons die Funktionen zusätzlich schalten kann Oder ich mach einen Fehler bei der Simulation, und raff das noch nicht.... Oder kann man im Webinterface nur das Logo-TD angezeigt bekommen ? Danke ! DateianhangSchalter_v1.zip (60 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ralfiii am: 03.04.2015 15:25:01 |
|
03.04.2015 15:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Du kannst die F-Tasten des TDE als Taster nutzen. Über den Webserver kannst du auf das TDE-Schalten, auch wenn real keines angeschlossen ist. Dann kannst du die Tasten virtuell drücken und die Funktionen werden ausgeführt! Im Anhang mal ein Beispiel! DateianhangWeb Schalter.zip (110 Downloads) |
Folgen Sie uns auf