29.09.2019 09:36 | |
Beigetreten: 30.12.2010 Letzter Bes: 26.08.2023 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Guten Tag liebe Gemeinde, ich hab in der Arbeit mir wieder ein kleines Projekt angefangen. Außenlicht mit Logo in Verbindung mit Wochenuhr und Dämmerungsschalter. Der Lichtsensor/Fänger ist von der Fa. Theben. Die haben mir seine Charakteristik gemailt (hier im Anhang). Jetzt stehe ich vor dem Problem des Spannungsteilers. Ich komme bei 24 Volt immer auf ca. 2,8k Ohm raus. Bitte schaut auch das Datenblatt an und sagt mir ob ich falsch liege und wenn ja wo. ich denke bei 10 Volt = 10000 Lux. beste Grüße DateianhangLichtfänger_analog.pdf (79 Downloads) |
29.09.2019 11:57 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 1187 Bewertung:
|
Das LOGO hat einen Innenwiderstand von 72 KOhm. Tabel in Exelformat DateianhangLichttabel.xlsx (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 09/29/2019 12:09:03Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 09/29/2019 12:09:32 |
|
30.09.2019 06:50 | |
Beigetreten: 30.12.2010 Letzter Bes: 26.08.2023 Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo und Guten Morgen zusammen, danke für eure Antworten. Die Steuerung ist so angedacht,in erster Linie eine Wochen-Zeitschaltuhr die über das TD programmiert werden kann. Mein Hintergedanke ist, das wenn die morgendliche Einschaltzeit zu lange ist, aber es schon hell draußen ist, die Außenbeleuchtung trotzdem abgeschaltet wird. Das heißt der Lichtfänger sollte für Dunkelheit eingebunden werden. Würde also ca. 15-35 Lux bedeuten. Der Bereich würde also ausreichen, wenn man einen Teiler baut, das 10 Volt 200 Lux sind. Ja es existiert ein Auswertegerät von Theben, dieses kann man 2-35 Lux schalten, für Anwendung Außenbeleuchtung. Der Zweite Rang wäre dann 35-2000 Lux für Hallenbeleuchtung usw. Mein Gedanke war, wenn ich schon die Theben Uhr entferne, könnte ich auch die Helligkeits Auswertung auch dem Logo durchführen lassen. Oder ich nehme den Theben Dämmerungsschalter und verwende seinen Kontakt als Digitalsignal für das Logo. Wäre eben schön gewesen, die aktuellen Luxwerte alles am TD anzuzeigen. Habe noch die Bedienungsanleitung des Dämmerungsschalter hier an diesen Beitrag abgehangen. EDIT: wie müsste ich mit meinen Datenblatt einen Mehrfachspannungsteiler berechnen? beste Grüße,. Sepp DateianhangLUNA 112_310 412 03_D.pdf (69 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: hard2catch am: 09/30/2019 07:00:04 |
|
30.09.2019 07:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2023 Beiträge: 30868 Bewertung:
|
Hast du meinen letzten Beitrag nicht gelesen in welchem ich auf die Seite von Frickelszeug verweise? |
30.09.2019 08:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2023 Beiträge: 30868 Bewertung:
|
Hier mal meine Berechnung für ein paar Lux-Werte. Beim Widerstandswert vom LDR habe ich die Werte von deiner Tabelle eingesetzt, für den Spannungsteiler die Werte aus der Frickelzeugs-Schaltung. DateianhangSpannungsteiler.pdf (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf