24.08.2017 15:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung:
|
Infos zur V8.1.1 SP1 Voraussichtlich ab Ende August 2017 werden LOGO! Grundgeräte und LOGO! Soft Comfort V8.1 in einer neuen Version verfügbar sein. Die noch im EC befindlichen LOGO! 8 FS04 Grundgeräte sowie die Software werden abverkauft. Nach dem Abverkauf werden automatisch die Bestellungen mit LOGO! 8 FS05 Grundgeräten bzw. mit LOGO! Soft Comfort V8.1.1 beliefert. Die zur kostenlosen, manuellen Hochrüstung erforderlichen Dateien sind unter folgendem URL zu finden:
Betroffene Geräte:
Änderungen LOGO! 8 Grundgeräte FS05 mit Firmware V1.81.02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.08.2017 19:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Auf der Siemensseite für Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber. |
27.08.2017 19:39 | |
Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo, wie oben geschrieben, geht es um die die 8.1.1, die 8.1 habe ich ja schon. |
Folgen Sie uns auf