30.08.2014 06:08 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Endlich sind LOGO!8 und LOGO! Soft Comfort V8 freigegeben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/100704163 PDF-Dokument LOGO!Soft Comfort Online-Hilfe http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/100782807 LOGO! 8 Soft Comfort Gerätehandbuch Ausgabe 06/2014 |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 30.08.2014 06:59 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.08.2014 09:14 | |
Beigetreten: 28.08.2014 Letzter Bes: 03.09.2021 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hätte ich noch etwas warten sollen. Danke für die Info. |
30.08.2014 09:58 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo motmonti, kann man sie denn auch schon bei Deinem Händler bestellen? |
30.08.2014 10:07 | |
Beiträge: 5225 Bewertung:
|
Was ist mit der Software (LOGO! Soft Comfort V8)? |
30.08.2014 10:10 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Auch freigegeben, Als Einzellizenz-Version oder als Upgrade-Version, siehe 1.Beitrag in diesem Thread, 1. Link. |
30.08.2014 10:23 | |
Beiträge: 5225 Bewertung:
|
![]() Gibt es einen Web-Link für Demo-Software? |
30.08.2014 10:24 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Meines Wissens nach leider noch nicht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.08.2014 10:30 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 4686 Bewertung:
|
Bestellen ja, aber sie ist nicht auf Lager! Ich ruf Montag mal an! Meist dauert es 5-10 Tage wenn der Artikel gelistet ist, aber nicht am Lager! Die Logo geht doch auch über das Netzwerkkabel zu programmieren? Es wäre ja auch mal interessant, wann ein TD raus kommt, was genau so funktioniert wie das Display der neuen Logo, also drei Farben und sechs Zeilen!? |
30.08.2014 10:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 4686 Bewertung:
|
Freigegeben, aber noch nicht online!? |
Folgen Sie uns auf