Industry Online Support
Technical Forum
14.08.2014 15:53 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hey, also ich meine du must folgendes unterscheiden. Du hast eine Comfort Lizenz und kaufst eine upgrade Lizenz aufAdvanced. Nach einem Upgrade der Lizenz auf eine neue Version wird die „alte" Lizenz überschrieben. Wenn Du aber eine "Vollversion" von beiden hast, dann kann du die Lizenzen von einem auf den anderen Rechner kopieren ohne das diese sich gegenseitig beeinflussen. Wenn Du Comfort und Advanced auf einem Rechner hast, dann ist das im Grunde "Doppelt". Schau dir auch diesen FAQ mal an. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/74796111 Gruß |
Folgen Sie uns auf