15.05.2012 11:18 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ok. Danke für den Hinweis. _____________________________________________________ Lg spirituscreator |
13.06.2012 09:26 | |
Beigetreten: 14.05.2009 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Es ist vollbracht!!! das erste Release von LogAitDave_V1.0 komplett mit Beschreibung und Beispiel für Fragen/ Kritik/ Anregungen/ Änderungen/ Anpassungen/ Wünsche habe ich immer ein offenes Ohr Nun ist es möglich mit wenig Aufwand und ohne viel drum rum die LOGO 0ba7 auszulesen und zu beschreiben. incl. Datenbausteine. alles wird über eine Consolen EXE gemanaget. der Aufruf und die Auswertung erfolgt im Beispiel über ein AutoIT Script. würde sich aber durch jede andere Programmiersprache ersetzen lassen. Ich hoffe der ein oder andere kann's genauso gut brauchen wie ich ;-) Ich würde somit diesen Thread für mich als erledigt betrachten, da ich ihn ja auch auf gemacht habe. danke nochmals bei allen beteiligten!! DateianhangLogAitDave_V1.0.zip (762 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
5 Benutzer |
16.01.2013 10:43 | |
Beigetreten: 14.05.2009 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Update !! LogAitDave_V3.0 ist draussen !! Im Zip Release befindet sich eine Komplette Logo RCE ( 0BA7 ) Visualisierung komplett Open Source. mit der Visualisierung können alle Zustände incl DB's der LOGO überwacht sowie alle Merker und Ausgänge gesetzt / zurückgesetzt werden. ( wenn diese nicht intern im Logo Programm überschrieben werden ) Desweiteren gibt es : ein SimpleSample mit AutoIt geschrieben. ein UDF ( library für AutoIt ) für LibAitDave einige Batch Sampels und natürlich eine ReadMe Viel Spaß damit !! thread CLOSED !!! LogAitDave nur noch auf -> /tf/WW/de/Posts/85497#425677 BYE DateianhangRelease20130116.zip (472 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: vivus am: 16.01.2013 12:12 |
|
16.01.2013 11:52 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Danke schön! |
Folgen Sie uns auf