11.03.2021 14:39 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 5874 Bewertung:
|
Hallo, für jeden Motor muss ein eigener Port zur konfiguriert werden. Für einen Test können die Motoren über P145[] online deaktiviert werden, die nicht dranhängen. Das ganze können sie dann über die LMoMa oder über azyklische Schreibzugriffe (LDPV1) umsetzen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479553 Hotplugging ist nur direkt an der CU oder an einen Hub erlaubt. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf