15.04.2023 10:00 | |
Beigetreten: 13.03.2023 Letzter Bes: 28.04.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen, auf der Suche nach einer Lösung des 'Loading'-Problems bin ich auf Euren Eintrag hier gestoßen. Egal welchen Tipp ich anwende, ich komme über die 'Loading'-Seite nicht hinaus...Bin tatsächlich etwas verzweifelt :( Hat evtl. jemand noch ne Idee? Im Anhang einer meiner Testprojekte. Vielen Dank! Nachtrag: Etwas ist mir aufgefallen: Öffne ich z.B. die main.htm direkt aus dem Projekt lokal auf meinem PC, sehe ich auch nur 'Loading'. Im Projekt-Ordner selbst liegt auch eine main.html. Starte ich diese lokal, wird mir alles korrekt angezeigt (Kein Loading). Wenn ich das Projekt aber nun auf die SD-Karte in der Logo lade, wird diese *.html nicht mit gespeichert.... Habe dann zum Test die *.htmls manuell auf die SD-Karte. Rufe ich sie nun mit einem Browser auf, zeigt mir der Brwoser "404 - The target is not found." Komme da einfach nicht weiter.... ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhanglwe8.zip (90 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Rraiden211 am: 04/15/2023 10:01:38Zuletzt bearbeitet von: Rraiden211 am: 04/15/2023 10:08:24Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/17/2023 09:01:16Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.04.2023 07:11 | |
Beigetreten: 13.03.2023 Letzter Bes: 28.04.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hi Ella_68, grundsätzlich Upload über LWE. |
Zuletzt bearbeitet von: Rraiden211 am: 04/17/2023 07:11:28 |
|
27.04.2023 10:45 | |
Beigetreten: 13.03.2023 Letzter Bes: 28.04.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hi Ella_68, habe es mit vielen, neuen Projekten versucht. Sonst noch eine Idee? Danke! |
Folgen Sie uns auf