Industry Online Support
Technical Forum
21.11.2006 09:17 | |
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, leider gibt es derzeit keine Möglichkeit für die logarithm. Darstellung. => Die Forumsmoderation wird dies als Verbesserungswunsch ans Produktmanagement weiterleiten. Bei Verwendung der PC-Runtime könntest Du Dir mit dem SDK eigene Kurven-Controls programmieren. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15247601 Bei wachsenden Archiven wird sich auf die Anzeige der Archivwerte verlangsamen, da die Werte komplett aus dem Archiv gelesen werden. nemo |
Folgen Sie uns auf