11.03.2010 18:22 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Eigentlich nicht, oder ? Nur durch die Quell - IP können die nicht wissen, wer da online ist. Zuhause z.B. wird mir meineRechner - IP vom Provider beim Anmelden zugewiesen. (Anders gesagt, meinem WLAN Router auf der Public - Seite) Diese Quell -IPkommt zwar imTelegramm am Siemens Server an, esist aber nicht immer die selbe IP Adresse die mir vom Provider zugewiesen wird. Im übrigen könnte ich javon mehreren hosts aus gleichzeitig die Web Site aufrufen, so das eine eindeutige Zuordnung Login zur IP nicht funktionieren kann.
Gruß Eleu --------------------------------- Ich muss aber zugeben, dass Du im Moment nicht im Fenster "Benutzer online" angezeigt wirst. Müsste aber eigentlich so sein, wenn Du immer eingeloggt bist. Würde mich schon interessieren, wie Siemens das macht ? Ich vermute mal, dass funktioniert über Cookies: http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 11.03.2010 18:42Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 11.03.2010 18:33 |
|
13.03.2010 13:22 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 3009 Bewertung:
|
Hallo Blue Moderator, hallo Eleu nur mal so als Vorschlag zur Guete (denn im Grunde stimmeich dem Eleu'schen Verbesserungsvorschlag schon zu): Warum nicht einfach inaktive Buttons machen (z.B. so wie Step7 das mit Menupunkten macht die gerade nicht benutzbar sind, oder wie WinCC das machen wuerde wenn man nicht genuegend Benutzerrechte hat usw.)? Und damit der nicht eingeloggte/registriete Benutzer das auch versteht was er denn da eigentlich verpasst, zeigt man Ihm dann einen eleganten "Erstmal einloggen, sonst kannst Du hier raufklicken bist Du schwarz wirst" Tooltipwenn er seine Maus darueber bewegt. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf