Industry Online Support
Technical Forum
19.07.2010 10:29 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Evtl. das nächste mal eine neue Frage eröffnen. Eine stufenlose Regelung ist was anderes . Kannst Du nochmal erklären, was Du meinst mit AI ein oder aus? Nur ein digitaler Eingang ist ein oder aus. Bei nem Analogen musst Du Schwellen setzen. Ist also alles mit einem Multiplexer und a.Schwellwertschaltern zu lösen. Wenn AI2 EIN, soll ein fester Wert 5,00V ausgegeben werden. Bitte trage die Temperaturschwelle noch bei B007 ein. Für die anderen Temperaturschwellen habe ich B002 + B006 eingesetzt. Im B002 musst Du auch noch eine Ausschaltschwelle eintragen. Einerseits schreibst Du nämlich: Wenn AI1 aus -> AQ1 = 0V Andererseits schreibst Du:Ab einer Temp.von 45,0°C-> AQ1 , aber auch darunter ?? Das verstehe ich nicht. DateianhangMultiplexen.zip (152 Downloads) |
23.07.2010 09:32 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
So in etwa?
DateianhangMultiplexen2.zip (217 Downloads) |
01.08.2010 21:11 | |
Beiträge: 47 Bewertung: (1) |
Hallo Fux, super, genau so Danke! |
19.03.2011 06:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Lade dir mal das ServicePack runter... dann klappts auch mit dem ... öffnen |
19.03.2011 10:02 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Jupp, mit dem Update sollte es klappen. Die Programme sind mit Version 6.1.12 erstellt. Alternativ über die SW: Hilfe > Update-Center |
Folgen Sie uns auf