04.02.2012 11:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Kannst du mal ein How-to erstellen ? |
02.06.2012 00:31 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Hallo Tripplex, diese Frage gehört eherin das Forum des Herstellers des USB-Servers oder Netzwerkforen. Wenn man per TCP/IP Zugriff auf den USB-Server hat, dann sollte im allgemeinen auch der Fernzugriff auf die Logo funktionieren. Es ist nicht möglich, eine allgemeine Anleitung zu erstellen, da netzwerktechnisch die Randbedingungen für "über das Internet auf einen USB-Server" jedesmal anders sind. Conrad ist aus meiner Sicht ein empfehlenswerter Händler. Für solche Anforderungen empfehlen wir jedoch, falls weitergehender Support benötigt wird,bei Automatisierungstechnik beispielsweise http://www.wut.deoder sonst das Fabrikat Lantronix. Eventuell kann man dort etwas zu der Fragestellung finden. Wennder Zugriff über Internet notwendig ist, würde ich persönlich die 0BA6 durch eine 0BA7 ersetzen,falls es mechanisch passt. Durch den USB-Server wird es nicht einfacher und es liegen noch nicht so lange Erfahrungen vor wie bei dern COM-Servern. |
25.10.2014 10:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Auf welchen Port hast du den 10001 weitergeleitet? Bei meine 0BA8 sieht das wie auf dem Bild aus! Hast du die VPN Einstellungen, auch wenn es das eigentlich nicht braucht, richtig gemacht? Meine 0BA8 ist aus dem Internet nur durch die im Bild gezeigten Einstellungen erreichbar! Dateianhang2014-10-25 10_20_51-Greenshot.zip (169 Downloads) |
Folgen Sie uns auf