19.05.2011 21:29 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Liebe LOGO!-Entwickler, liebe LOGO!-Anwendergemeinde,
DateianhangSiemens LOGO 0BA7 - Bewertung V01.pdf (1178 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich10 Benutzer |
20.05.2011 12:33 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, Ja, ja, die Ethernetverbindung und die daraus folgenden Möglichkeiten sind schon sehr willkommen. Auch die Erhöhung der Blockanzahl ist natürlich für diese und andereNeuerungen sicher erforderlich...Andererseits ist dabei auch das Gerätekonzelp zu beachten und somit kein Speicherriese zu erwarten - Flexibilität (insbes. bezüglich der Speicherverwendung) wäre aber gerade deshalb besonders wünschenswert (wie von mir auch schon zur 0BA6 vorgeschlagen). Mir kam es, in der vorliegenden Bewertung der Neuerungen, auf die Ausnutzung der m. E. mit moderaten Mitteln erreichbaren Leistungssteigerung unter Einhaltung des Gerätekonzeptes und Anwenderkreises besonders an. Die LOGO! samt Programmiersoftware ist ein äußerst interessantes Gerät, wenn "kleine" Steuer- und Regelaufgaben zu lösen sind und sie kann, wie verschiedene Schaltungen hier im Forum zeigen, bei geschickter Programmierung mehr als von einer RELAIS-Steuerung zu erwarten wäre (insbes. Analogwertverarbeitung) . Andererseits bestehen m. E. verschiedene Einschränkungen, dievergleichsweise leichtauszuräumen wären und das Leistungsvermögen deutlich steigern könnten, ggf. sogar deutlicher als eine weitere Erhöhung der Blockanzahl! Diese (zumeist die Programmierung betreffenden) "Bremsen" habe ich im "Anforderungsprofil..." und in meiner hier veröffentlichten "Bewertung der Neuerungen"versucht darzustellen.... Ach ja und dass die bei den Serien 0BA5 UND 0BA6 vorhandenen Fehler und "Ungereimtheiten" bei der Serie 0BA7 behoben sind, versteht sich doch von alleine - aber prüfen wird muss man dies auf Basis der Erfahrungen mit den beiden o. g. älteren Modellen leider dann doch.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.05.2011 22:32 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo ring24h, ...dann wäre dies ganz sicher im HB unter Neuerungen angegeben. Das Auslesen der Firmware-Version macht aber dennnoch Sinn, denn wie etwa bei den TD-Displays kann es herstellerseitig durchaus verschiedene Versionen geben...Nur können alte Geräte eben nicht nachträglich "hochgezogen" werden! ABER ich lasse mich auch gerne davon überzeugen, dass die 0BA7 durch den Anwender eine aktualisierte Firmware erhalten kann...... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf