07.06.2011 20:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Was man so bisher lesen konnte, es geht. Es ist wohl möglich Daten von der einen zur anderen Logo zu senden, bzw auszulesen. In wie weit dies genau geht/möglich ist, werden wir sehen. Edit: Ich meine, z.B. werden analoge Daten auf einen analogen Ausgang für Ethernet gelegt. In Helmut seinen Bildern war sowas zu sehen, glaube ich. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 07.06.2011 20:07 |
|
08.06.2011 17:32 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, ja, das HB zur LOGO!-0BA7 beschreibt den Datenaustausch zwischen zwei bis 8 LOGO!-Basismodulen und nennt auch die Maximal möglichen Kanäle bzw. I/O-Variablen. daraus wird deutlich, das... ...Allerdings begrenzen die maximal möglichen Netzwerkvariablen im Master-Slave-Modus die Anzahl der einbindbaren digitalen und analogen I/O-Kanäle deutlich unter die maximal möglichen (bei 8 Slave-Basismodulen mit I/O-Erweiterungsmodulen im Maximalausbau - mit Ausnahme der dann möglichen max. 8 Analogausgänge). Bei Einbindung eines HMI-Displays dürften ebenfalls eine ganze Reihe von Netzwerkvariablen zur Wertanzeige erforderlich werden, so dass dann ggf. eine „Konkurrenzsituation“ zwischen Variablen zum Datenaustausch der Module und andererseits zur Anzeige entstehen. ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
09.06.2011 15:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Um-wie-num, warten wir auf die Software.... Denke, daß wir alle gespannt wie ein Flitzebogen sind |
Folgen Sie uns auf