29.11.2013 13:06 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, nimm eine zweite LOGO! 0BA7. Mit Master/Slave brauchst du nur eine zu programmieren und kannst die zweite als I/O Erweiterung verwenden (max. 32 Daten). Ein Beispiel findest du in der LOGO! Internetseite bei den Anwendungsbeispielen für die LOGO! 0BA7. Hoffe das hilft |
29.11.2013 14:06 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 202 Bewertung:
|
Hallo kontaktloser, |
Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 29.11.2013 14:07 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.11.2013 19:35 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
CSM = Compakt Switch Modul. Siehe auch hier: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/compact-switch-modules/seiten/default.aspx?HTTPS=REDIR |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 29.11.2013 19:36 |
|
29.11.2013 21:11 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Brauche ich das Module für mein Vorhaben ? |
Folgen Sie uns auf