02.05.2016 12:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33327 Bewertung: (4132) |
Hier ist das selbe Problem. |
03.05.2016 05:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 33327 Bewertung: (4132) |
Aber sicherlich hat die Logo 0BA8 eine Echtzeituhr. Das sagt das C in der Typenbeschreibung aus. Auszug aus dem Handbuch:
Die Echtzeituhr gibt es seit der 0BA1. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA1 Seite 162.pdf (69 Downloads) |
03.05.2016 08:56 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Nein, die Lib ist plattformunabhängig. Im Zip sind zwar bereits Binaries für Windows (*.dll) und Linux (*.so, x86) enthalten, die Lib lässt sich aber auch problemlos für andere Plattformen wie ARM oder MIPS (selbst) übersetzen. Ich verwende sie z.B. auf einem Raspberry Pi (www.frickelzeugs.de/logocontrol) und auch Android-Apps wie z.B. S7Droid verwenden die libnodave. Wichtig: verwende max. Version 0.8.4.6, das ist die letzte mir bekannte Version die noch mit der Logo funktioniert. Die neueren 0.8.5.x sind hinsichtlich der Logo "kaputtoptimiert" worden, sprich bekommen keine Verbindung mehr aufgebaut. Edit: Noch was: da libnodave eine native Lib ist, wirst du diese in deinen Java-Code über JNI einbinden müssen. Wenn du eine reine Java-Lösung suchst, kannst du dir mal die libnodave-java ansehen. Die wurde vom Autor irgendwann in 2007 angefangen zu entwickeln, dann aber nicht weiter verfolgt. Sie bietet leider nur einen Bruchteil der Funktionalität der C-Variante. Noch ne Alternative ist Snap7. Die ist zwar auch nativ (C++) aber der Entwickler bietet auch einen Java-Port der Lib an (Moka7). Allerdings gilt hier das gleiche wie bei der libnodave für Java: der Java-Port ist bei weitem nicht auf dem Stand der C++-Version. |
Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 03.05.2016 08:56:56Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 03.05.2016 09:09:06Zuletzt bearbeitet von: PacmanII am: 03.05.2016 09:10:41 |
|
Folgen Sie uns auf