16.01.2020 11:20 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
ich bedanke mich, und ich hab nächste Frage. Im Moment ist "Start" auf der Logo! irgendwochin verschwunden. gibt es so "restart-taster" ? oder wie kann ich alles zurückkriegen ? Ja vielleicht etwas doofe Frage, aber ich bin zum ersten Mal überhaupt das mache. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: LiubenkoY am: 01/16/2020 11:30:28Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 01/16/2020 14:31:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.01.2020 11:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 31.05.2023 Beiträge: 29959 Bewertung:
|
Aber noch einmal zurück zu deiner ersten Frage? Welche Softwareversion hast? Die aktuelle V8.2.1? Wenn nicht, würde ich updaten. Das kostenlose Update kannst du dir hier downloaden: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Nach dem Download das Setup mit Administratorrechten starten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.01.2020 12:19 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
es funktioniert wieder. [snip] ... ------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: LiubenkoY am: 01/16/2020 12:21:16Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 01/16/2020 14:30:18Folgefrage in getrenntest Thema gesplittet |
|
Folgen Sie uns auf