29.01.2021 20:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Hier mal ein kleines Beispiel. Da WinCC flexible bei den Steuerungen kein LOGO! kennt, wählst du eine S7-200. Dadurch kannst du die VM-Daten der LOGO! nutzen. Du musst natürlich die IP-Adressen an deine Begebenheiten anpassen. DateianhangTP 177B.zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
30.01.2021 03:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Welche Version von WinCC flexible hast du denn? Meine Version ist 2008 SP5 Upd 2. |
01.02.2021 17:39 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
sorry, hat ein wenig gedauert, bei mir steht in der Info: Version 2008 V1.3.0.0_1.83.0.1 |
01.02.2021 18:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
Mach mal wie ich einen Screenshot vom Infofenster. Vielleicht solltest du mal das aktuelle Servicepack und das letzte Update installieren. Für das SP5: SIMATIC WinCC flexible 2008 TRIAL Download und für das Update 2 zum SP5: |
Folgen Sie uns auf