Industry Online Support
Technical Forum
09.12.2010 16:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ist diese Problem auch vorhanden, wenn du die Zeit von 2sec. mal auf z.B. 5sec erhöhst? |
09.12.2010 17:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
ja das Problem existiert dann genauso noch |
09.12.2010 21:10 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
in der Simulation funktioniert alles wunderbar |
10.12.2010 11:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Japp, so ohne Programm ist es schwer. Habe vom Joe ne PN mit ner pdf bekommen, hänge sie mal hier an. Habe ihm den Tip gegeben, mal den B028 gegen einen Schwellwertschalter zu tauschen. Evtl. stört ihn der fehlende Ay.... Dateianhang2010-11-30_Volumenstrom.pdf (82 Downloads) |
Folgen Sie uns auf