01.01.2017 11:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hab mal nach der alten Version gegooglet und sie auch nicht mehr gefunden! |
01.01.2017 14:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33387 Bewertung:
|
Hallo niko4711, meiner Meinung nach benötigst du keine alte Version der LOGO! Software. Das Zitat aus Handbuch von dir: Edit: Die Speicherkarten der 0BA0 bis 0BA6 kann man nicht direkt am PC auslesen oder beschreiben. Das geht erst seit der 0BA7 so, weil dort SD-Karten als Speicherkarten verwendet werden. Mir einer Demoversion der LOGO! Software kannst du keine Programme übertragen oder auslesen, dass geht nur mit einer Vollversion. Damit der PC auf LOGO! zugreifen kann, muss die LOGO! in den Mode "PC<>LOGO" geschaltet sein. Wie du dass machst steht im Handbuch der 0BA0. Im Anhang die entsprechende Seite. DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA0 Seite 66.pdf (199 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01.01.2017 14:58:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf