26.07.2018 11:37 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo , ich habe eine Logo 6ED1 052-1HB00-0BA4, kann man bei dieser Logo bei der Wochenschaltuhr einen impuls von einer sekunde eingeben? da bei den uhrzeiteinstellungen der Reiter impuls fehlt ,oder kann man diese Logo updaten wenn ja wie ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 26.07.2018 13:42:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.07.2018 13:51 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 24.10.2023 Beiträge: 1048 Bewertung:
|
Dann kann er auch gleich ein Wischrelais nehmen, ist nur 1 Block |
26.07.2018 14:01 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke habe es so gelöst. |
Folgen Sie uns auf