28.07.2015 18:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33778 Bewertung: (4194) |
Wenn du das Programm in der Simulation startest, siehst du denn die Meldetexte? |
28.07.2015 18:57 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Immer mit dem ersten Zeichensatz |
28.07.2015 19:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33778 Bewertung: (4194) |
Lade mal dein Programm hoch. Du musst es aber zippen, sonst kannst du es nicht anhängen? |
28.07.2015 19:15 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Ok, hier das .zip im Anhang Es ist im Prinzip die Alarmanlage die hier im Forum zu finden ist. Eingänge erweitert. Und jetzt wollte ich die Meldetexte etwas ausführlicher ergänzen so das es auch für nicht Techniker informativer wird.. Ich habe doch hoffentlich irgend wo "nur" einen Anfängerfehler gemacht.. DateianhangSchaltplan1.lsc.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: -Stargate- am: 28.07.2015 19:16:54 |
|
28.07.2015 19:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33778 Bewertung: (4194) |
Bei erscheinen die Meldetexte sowohl im Logo-Display als auch im Webserver. Bei einer Meldung hast du allerdings den Haken bei Webserver vergessen. Dir ist bewusst, dass die Meldetexte erst eingeblendet werden, wenn die Meldetextblöcke aktiviert werden? Bei mir kam die erste Meldung erst, nach dem ich I8 aktiviert hatte und dann die 30 s von B003 abgelaufen waren. DateianhangUnbenannt.zip (49 Downloads) |
28.07.2015 20:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33778 Bewertung: (4194) |
In der Simulation läuft das Programm nur auf deinem Rechner, die Software simuliert dir eine Logo. Du musst in der Simulation dann unten den Eingang I8 betätigen bzw, im Diagramm auf den Eingang klicken. Habe mal ein Bildschirmvideo angefertigt. Habe die Zeit B003 allerdings auf 15 Sekunden gekürzt, weil das Video sonst zu groß wird. DateianhangAufnahme_2015_07_28_20_44_30_972.zip (60 Downloads) |
Folgen Sie uns auf