14.03.2023 15:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Im Anhang ein Screenvideo. Ich habe zwar kein Original Siemens USB-Kabel, aber einen funktionierenden China-Nachbau. Im Video kannst du sehen, wie nach dem Stecken des Kabel die virtuelle Schnittstelle COM6 eingerichtet wird. Diese muss dann auch im Kommunikationsfenster ausgewählt werden. DateianhangLOGO! 0BA6 mit LSC V8.3.1.zip (123 Downloads) |
14.03.2023 17:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.08.2024 Beiträge: 33616 Bewertung:
|
Von Siemens wird das USB-Kabel nur noch als teueres Ersatzteil vertrieben. Und bei entsprechenden Händlern ist es auch teuer (80,- € oder höher). Schau dir mal dies Thema an: (Nicht original Siemens) USB-Kabel für ältere LOGO!s.Den Treiber gibt es auch für Windows 10 und 11. |
Folgen Sie uns auf