28.07.2021 20:39 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Logo8.3. Vieleicht kann mir jemand bei der Problemlösung weiterhelfen. Problembeschreibung: Ich schalte diverse Verbraucher bei meinem Aquarium über Logo8.3 230 RCE mit EM DM8 230V über verschiedene Wochenschaltuhren Ein und Aus. In der Simulation funktioniert das alles Prima, aber das Ausschalten am Basismodul sowie EM scheint Probleme zu machen. Wenn die Ausschaltzeit erreicht ist z.B. 20:00Uhr Nocke 1 Mo-So. schaltet meine Logo den Ausgang nicht ab. Übertrage ich das Program via Ethernet neu wird der Ausgang abgeschaltet. Das passiert mit Q2,Q3,Q6 etc. Ich habe das Programm als Anhang mit diesem Beitrag angehängt. Es wäre schön etwas von Euch zu hören. DateianhangAquarium Logo 8 OBA1.zip (149 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Seezunge am: 07/28/2021 20:42:52 |
|
28.07.2021 20:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 33845 Bewertung: (4206)
|
Es wäre schön wenn ein Anhang vorhanden wäre ... |
28.07.2021 21:55 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, in meiner Ansicht habe ich einen Anhang. Siehe Screen; |
28.07.2021 22:26 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 2269 Bewertung: (99) |
Hallo Seezunge, Das Programm ist ohne ein genaue Beschreibung doch recht schwer nachzuvollziehen. So erschließt sich mir der Sinn von B004 und B005 nicht so recht. Bei so vielen SR-Bausteinen hast Du bestimmt irgendwo ein Timeing-Problem, das bei der Simulation nicht weiter auffällt. Wie verhält es sich den im On-Line-Modus ? Das mit den zusätzlichen Stromstoß-Relais könnte man vielleicht besser lösen (siehe Anhang). Es wäre schön wenn Du uns dein Programm näher beschreibst. Gruß Ella_68 DateianhangSchaltplan1.zip (120 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/28/2021 22:26:47Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 07/28/2021 22:29:29 |
|
Folgen Sie uns auf