16.06.2021 12:52 | |
Beigetreten: 20.03.2021 Letzter Bes: 16.01.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich versuche aktuell einen Schneider Altivat 630 Frequenzumrichter mit einer Logo 8.3 über Modbus TCP zu verbinden. Ich habe die Modbus Verbindung angelegt und auch die Adressierung um 1 erhöht, da die Logo erst bei 1 beginnt. Die Werte sollen über einen Analogen Netzwerkeingang eingelesen werden, der mit einem Schwellwertschalter verbunden ist. Weiß jemand was das Problem ist, dass ich keine Werte ausgelesen bekomme? DateianhangATV600_Communication_parameters_EAV64332_V3.3.xlsx (74 Downloads) |
16.06.2021 13:12 | |
Beigetreten: 20.03.2021 Letzter Bes: 16.01.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ja der Modbus-Zugriff ist aktiviert. |
16.06.2021 13:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 29988 Bewertung:
|
Wer ist denn Client und wer der Server? |
16.06.2021 13:21 | |
Beigetreten: 20.03.2021 Letzter Bes: 16.01.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Zum Testen will ich die Adresse 3207 Netzspannung einlesen. Datentyp ist UINT. |
16.06.2021 13:22 | |
Beigetreten: 20.03.2021 Letzter Bes: 16.01.2022 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Der Logo der Client und der FU der Server |
16.06.2021 13:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 29988 Bewertung:
|
Ist die Einheiten-ID (255) denn richtig? |
Folgen Sie uns auf