22.01.2021 06:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33769 Bewertung: (4192)
|
Also das mit der dem Anlegen ist für ein Rätsel. Habe zum Testen ein Programm für eine LOGO!8.3 erstellt und wollte diese mit dem Dateinamen "LOGO_83.bin" auf SD-Karte abspreichern. SD-Karte in die LOGO!, LOGO! startet mit dem Programm. Da frage ich mich nach dem Sinn dieser Datei.... DateianhangLOGO_83.bin#Test.zip (99 Downloads) |
Folgen Sie uns auf