11.03.2022 09:25 | |
Beigetreten: 07.03.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Habe auch ein Logo 8.3, auf das ich nicht mehr zugreifen kann, weil ich das Passwort vergessen habe. Mit <Extra-Übertragen-Anwenderprogramm und Passwort löschen> komme ich auch nicht weiter. Da wird wider nach dem Passwort gefragt. Muss ich das Logo entsorgen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/11/2022 09:56:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.03.2022 10:20 | |
Beigetreten: 07.03.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
OK vielen Dank für deine Hilfe. Gruss Noldi |
11.03.2022 10:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 33858 Bewertung: (4210)
|
Ein Feedback, ob es funktioniert (oder auch nicht), wird gern gesehen. |
11.03.2022 10:40 | |
Beigetreten: 07.03.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja das ist mir eine Lehre. Danke |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.11.2023 15:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 33858 Bewertung: (4210)
|
Mittlerweile gibt es für die LOGO! 8.3 eine Datei namens Reset-Tool, mit welchem die LOGO! 8.3 in den Auslieferungszustand versetzt wird. Benötigt wird dazu eine FAT32 formatierte mSD-Karte benötigt. Reset Tool zum Rücksetzen von LOGO! 8.3 in den Auslieferungszustand |
Folgen Sie uns auf