26.08.2024 13:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33656 Bewertung:
|
Ich gehe mal davon aus, dass die Verbindung zum HMI eine S7-Verbindung ist und nicht eine Modbus-Verbindung. Meiner Meinung nach ist das Problem die LOGO! 8.4, sind hat auch in anderen Fällen Probleme mit einer S7-Verbindung. Ich gehe weiterhin davon aus, dass du hier im Forum keine Hilfe erhalten wirst. Du kannst es ja mit einem Support Request probieren. Obwohl ich nicht glaube, dass du von Siemens Hilfe erhalten wirst, da das HMI kein Siemens Produkt ist. |
26.08.2024 13:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33656 Bewertung:
|
Probiere doch mal über die Seite von SPStiger (https://www.spstiger.de/ ) Kontakt aufzunehmen. Vielleicht kann man dir dort etwas zu deinem Problem sagen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.08.2024 21:32 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 31.08.2024 Beiträge: 1358 Bewertung:
|
AM2 ist -20 Anzeige und in csv: 65516 |
Folgen Sie uns auf