14.12.2015 08:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin. Er ist leider nicht näher auf das Filtern eingegangen. Wäre ja interessant, wie/womit/was gemacht worden ist. Hier auch noch mal ein sehr guter Beitrag von Betel zum Thema. |
14.12.2015 21:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 33758 Bewertung: (4191) |
Äh...., worauf bezieht sich dies? |
15.12.2015 03:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 33758 Bewertung: (4191) |
Hier ist mal ein kleines Beispielprogramm für die Auswertung auf genau die Auflösung 0,25 °C. DateianhangSchaltplan1.zip (75 Downloads) |
Folgen Sie uns auf