14.07.2017 10:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2023 Beiträge: 30868 Bewertung:
|
Ja, du liegst in der Annahme richtig, wenn du die Punkte in meinem vorherigen Post beachtest. Du kannst nur Ein- und Ausgänge von miteinander verbinden, welche kompatibel miteinander sind. Die dünnen Beinchen sind für digitale, die etwas dickeren für analoge Verbindungen. Das bedeutet, dass du ein dünnes Beinchen nicht mit einem dicken Beinchen verbinden kannst. Ich habe dir mal etwas erstellt. Ich habe mal als Ausgang vom Geber ein 0-10V Signal und als Messbereich des Gebers 0-10 bar angenommen. DateianhangDruckwert_loggen_0BA8.Standard.zip (143 Downloads) |
Folgen Sie uns auf