Industry Online Support
Technical Forum
19.11.2014 17:53 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Moin, Ich bin da auch sehr interessiert. Bei mir geht es um ein LOGO!8 Projekt wo ich über eine Exceltabelle eine Access Datenbank füttern möchte, mit digitalen und analogen Werten. 1. Frage Gibt es ein Makro oder ähnliches für Excel das es mir ermöglicht, die Daten aus der Logo direkt in die Exceltabelle zu schreiben? Habe gehört, das es sowas geben soll. Hat wer so etwas für Logo!8 oder für 0BA7? 2. Frage (wenn 1. Nein zur Antwort hat) Welchen, möglichst günstigen OPC-Server kann man für Logo!8 nehmen?? (günstig soll sein weil es privat für Hobbyaquarium ist, kostenlos ist besser) Vielen Dank vorab. ------------------ Neue Überschrift nach splitten vonLOGO BA8 OPC Server. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 20.11.2014 10:09Splitted Zuletzt bearbeitet von: magicandi am: 11/19/2014 5:54 PMPS: Das hilfreichste Wissen ist das, welches verbreitet wird |
|