06.04.2017 13:11 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo bin neu im Forum und habe eine Frage. Mit der Hardware LOGO 8 FS4 und dem Programm LOGO Soft 8.1 möchte ich einen Hektarzähler realisieren, auf einen Rad sitzt ein Geber der Impulse absetzt. Impuls x 3,14 = Umfang, Umfang x Arbeitsbreite (einer angehängten Maschine) ist die bearbeitete Fläche. Problem: Da nur Ganzzahlen verrechnet werden ist bei mir ab 32767 Schluss. Hat jemand eine Lösung parat. Danke biberle ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 06.04.2017 14:56:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.04.2017 07:33 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Bis wie wolte sie zahlen? Wie gross ist die zahl maximal? |
07.04.2017 09:09 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Ich denke mal 32768 Hektar als Gesamtmenge sollten reichen :-) Ciao |
07.04.2017 12:43 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Eine mögliche Alternative ist die Skalierung wie im angehängten Programm, wobei es keine Rolle spielt, ob es um Länge oder Fläche geht. Die Zahlen müssen nur passend interpretiert werden, um eine sinnvolle Anzeige in was auch immer zu bekommen. Grundprinzip ist eine Arithmetikanweisung, die den Übertrag des Eingangszählers errechnet und Einheiten ausgibt, die im zweiten Zähler addiert werden. Eine abschließende Arithmetikanweisung sorgt noch für den passenden Meldewert mit oder ohne Dezimalstellen. Alles Wichtige steht als Kommentar im Programm, viel Spaß damit DateianhangFlächenberechnung.zip (158 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf