08.03.2017 19:59 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Gut dass ich mit dem Problem nicht alleine bin. Nein, habe noch keine Lösung. Ich hatte die letzten Tage noch einen Versuch gestartet und dabei die Modbus Verbindung rausgenommen, brachte auch nichts. Ich könnte versuchen alle Verbindungen zur FS8 zu löschen und nur eine HMI Verbindung aufzubauen. Dann ist aber immer noch die Frage welcher TSAP der richtige ist. Ich hatte mal die PDF im Anhang bei meiner Recherche irgendwoe gefunden, die Quelle finde ich auf die schnelle nicht mehr. Hier sind S7 Verbindunden mit TSAP 3.80 und 3.00 angegeben. Ich habe noch herausgefunden dass TSAP AA.BB: AA: entspricht Rack https://support.industry.siemens.com/tf/ee/de/posts/logo8-netzwerk-mit-weintek-hmi/159725/?page=1&pageSize=10 Irgendwo müsste man in TIA Portal dem HMI den TSAP mitteilen können. DateianhangGaräte an LOGO! NW_mode.pdf (262 Downloads) |
Folgen Sie uns auf