08.09.2016 14:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33956 Bewertung: (4221)
|
Ich sage mal Nein, weil die Logo nur TCP/IP mit dem S7-200 Protokoll beherrscht und keinen Profibus. |
09.09.2016 08:00 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, könnte mit der nächsten Version von LOGO! 8 funktionieren. Da soll Modbus TCP/IP integriert werden. Gruß Helmut |
05.04.2017 21:42 | |
Beigetreten: 14.10.2016 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 42 Bewertung: (1) |
Hallo funktioniert das schon? |
05.04.2017 21:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33956 Bewertung: (4221)
|
Hallo, funktioniert "was"? Definiere mal deine Frage genauer..... |
30.10.2017 11:44 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
So sieht's auf der Insel aus.DateianhangVIDEO0015_1_.wmv (159 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf