04.04.2018 12:15 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Ich habe eine Logo 8 und ein HMI Ktp 400 farbe Ich habe jedoch noch nie ein HMI eingerichtet. Nun möchte ich gerne eine grafik und zwei analogwerte 0-5V anzeigen lassen und diese in mm. kann mir jemand helfen wie ich dies Lösen oder angehen kann? Mfg Wilhelm ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangHMI Anzeige V.2.pdf (137 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Heizung71 am: 04.04.2018 12:16:03Zuletzt bearbeitet von: Heizung71 am: 04.04.2018 12:17:10Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04.04.2018 14:15:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.04.2018 12:18 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hier noch die Idee für die Steuerung. Habe versucht einmal den Ablauf darzustellen. Mfg Wilhelm DateianhangVisio-Schema Steuerung.pdf (146 Downloads) |
08.06.2018 07:17 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 8143 Bewertung:
|
Neue Frage von MaNo_1 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo 8 mit KTP400 Comfort Panel - Wie bekommt man ein erstelltes Projekt in Wincc auf das KTP400? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf