29.11.2021 19:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Für alle die es interessiert, hier die Bilder auf meinem TV. Konnte ihn auf Umwegen zur Anzeige bewegen. Die Auflösung passt nicht zur Anzeige, aber das Bild ist nicht verpixelt.DateianhangAnzeige.zip (193 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.11.2021 20:12 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 2213 Bewertung: (99) |
Woh! , das sieht ja garnicht mal so schlecht aus! Gruß Ella_68 |
29.11.2021 21:20 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 03.12.2023 Beiträge: 228 Bewertung: (3) |
Sieht gut aus, aber Login per FB nötig oder ? |
Folgen Sie uns auf