29.05.2022 10:10 | |
Beigetreten: 20.09.2015 Letzter Bes: 12.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Hallo, habe mit Modbus Parameter bis jetzt keine Erfahrung gemacht, möchte aber gerne von einem Client den aktuellen ISTwert von der Gesamtleistung auf meine Logo einlesen. Als Anlage die Liste vom Hersteller. Der Wert steht auf Seite 2/8 Adr. hex 0x0012 und 0x0013 Hier fehlt mir die Info, was ich auf Seite 1 in den Netzwerkeinstellungen einstellen muss, dass ich z.B. 10 KW in meine Logo! angeziegt bekomme. DateianhangEFR4000IP_Modbus_Betriebsanleitung_ZIEHL_2018-04-04.pdf (285 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: baby05 am: 05/29/2022 10:11:16 |
|
29.05.2022 10:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Im Anhang ein Vorschlag. 0x0012 (Hex) = 18 Wenn der Wert nicht über 32767 W kommt, reicht es, das HR19 einzulesen. Die LOGO! arbeitet mit einem Offset von +1 bei den Adressen. Deshalb habe ich im Vorschlag 4 HR eingetragen. Teste und schau, in welchem HR der Wert dann ankommt. DateianhangZiehl.zip (277 Downloads) |
31.05.2022 21:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
So sieht es mit einem Vor-/Rückwärtszähler aus.
DateianhangZiehlV2.zip (252 Downloads) |
Folgen Sie uns auf