08.07.2020 20:03 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo ixo65 Ich komme noch nicht recht weiter. Habe mal mein Projekt angehängt. Mir geht es um folgendes; Logo 1 hatte ursprünglich die IP 10.10.10.20 Logo 2 hatte ursprünglich die IP 10.10.10.30 Das hat auch alles einwandfrei mit den Netzwerkverbindungen funktioniert. Durch einen Routerwechsel und IP Umstellungen soll jetzt folgendes sein. Logo 1 bekommt IP 192.168.179.23 Logo 2 bekommt IP 192.168.179.24 Ich habe jetzt alle NI's und NQ's in beiden Schaltprogrammen auf die neuen IP Adressen umgeschrieben. In der Netzwerkansicht besteht auch eine Verbindung (blaue Linie). Nur ist bei den Logos oder im Schaltprogramm irgendwo noch was von den ursprünglichen IP Adressen "hängen" geblieben? Bei den beiden Logos in der Netzwerkansicht sind noch an den Verbindungspunkten so "umgedrehte T" wie wenn hier eine offene Verbindung wäre. Eine Verbindung hat auch noch die ursprüngliche IP. Wenn ich beide Programme in der Simulation laufen lasse, dann funktionieren die Netzwerkverbindungen nicht. Tja, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Vielleicht weisst Du Rat. Viele Grüße Dateianhang2020-07-08-Logo-Projekt.zip (99 Downloads) |
08.07.2020 22:10 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 2208 Bewertung:
|
Hallo 1865 Wenn Du einen genauen Blick auf deine NI´s und NQ´s wirfst, wird Dir auffallen das die IP des Gerätes nicht ausgewählt ist. Klick dieses an und vervollständige es (Siehe Bild im Anhang). Ich hab das schon mal vor weg genommen aber kann natürlich nicht kontrollieren ob die Zuweisungen jetzt noch stimmen. mfG Dateianhang2020-07-08-Logo-Projekt mod.zip (94 Downloads) |
08.07.2020 22:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 2208 Bewertung:
|
Hallo Ixo65, Ein Versuch mit den Einstellungen von 1865 eine Verbindung zu erstellen schlug bei mir fehl. Erst als ich die Gerät/IP-Adresse eingetragen hatte konnte eine Verbindung aufgebaut werden, die zumindest in der Simulation läuft. Hallo 1865, Wenn im Projekt zwei neue Logos platziert werden, können die Programme der "zerschossenen" Logos gerettet werden. Die Netzwerkverbindungen sowie ggf. andere Parameter müssen allerdings neu eingestellt werden - aber immer noch besser als alles neu einzugeben Dateianhang2020-07-08-Logo-Projekt mod 2.zip (71 Downloads) |
09.07.2020 08:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Hallo 1865, im Anhang das korrigierte Projekt. Zu allererst habe ich in beiden Programmen alle Netzwerkverknüpfungen gelöscht, dann die beiden Diagramme als Einzelprogramme exportiert. Anschließend die beiden Einzeldiagramme in ein leeres Netzwerkprojekt importiert und die zuvor gelöschten Netzwerkverknüpfungen wieder erstellt. In der Simulation funktionieren alle Verknüpfungen wieder. Dateianhang2020-07-08-Logo-Projekt_V2.zip (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf