09.02.2015 08:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33883 Bewertung: (4215) |
Ja. Deshalb "sucht" man ja die Logo. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.02.2015 10:21 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 01.10.2024 Beiträge: 107 Bewertung: (4) |
Danke! Gruß Holger |
11.05.2021 17:44 | |
Beigetreten: 28.03.2020 Letzter Bes: 13.05.2021 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
KHKLOGO1 LOGO! 8 RCEo IP-Adresse einstellen Hallo, habe mir diese LOG bestellet (ist die 3. im Laufe der Jahre) - aber die Zuweisung der neuen IP klappt nicht. Alles ganau so gemacht wie schon hier beschrieben. er zeigt mir auch die IP 192.168.0.3 nach dem blauen Button an , aber dann kommt KEin Zugriff auf das Remotegerät ... Mein aktueller IP Bereich 192.168.80.xxx Habe auch schon in der Fritzbox den Berech auf 192.168.0.xxx eingestellt- aber auch die gleiche Fehlermeldung ...kein remote-Zugriff... Bitte um Hilfe MfG KHk |
11.05.2021 18:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33883 Bewertung: (4215)
|
Hallo KHKLOGO1, warum stellt du in deinem Beitrag einen Link ein, der auf dies Thema verweist? LOGO! 8 RCEo ist keine genaue Aussage. Wenn du die aktuelle LOGO! 8.3 hast (Artikelnummer 6ED1052-XXX08-0BA1), benötigst du zwingend die LOGO!Soft Comfort (LSC) in der Version 8.3. Das Upgrade auf die aktuelle LSC V8.3 kannst du dir hier herunterladen: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings unterliegt der Download einer Exportbeschränkung, welche eine erweiterte Registrierung verlangt: Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt?Bei der Angabe der Firma trägst du "Private Nutzung" ein. -------------------------------------------------------------------
Die LOGO! und der PC müssen im selben IP-Subnetz liegen. Wenn dein PC im IP-Subnetz 192.168.80 liegt, muss die IP-Adresse der LOGO! auch das Subnetz 192.168.80 haben. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/11/2021 18:34:46 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf