01.08.2022 20:16 | |
Beigetreten: 07.05.2015 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Leute, ich versuche gerade einen Werkstückwender mit einer Logo 8 aufzubauen. Der Wender wird einerseits mit einem bedingungslosen Schieberegister zum Grundstellungsfahren aufgebaut und andererseits als Schrittkette für den Automatikbetrieb. Jetzt versuche ich die 5/3 Ventile mittels UDF zu steuern (auch zwecks der Übersicht) Selbst wenn ich den UDF alleine nur zum Testen mit 3 Ein und 2 Ausgänge beschalte meckert die Soft Comfort 8.3 schon über die Schachtelungstiefe. Ist das ein Problem oder eher nur eine Info? Besten Dank für eure Antworten PS: Zum Rest vom Programm komme ich sicher später nochmal zurück aber erstmal Versuche ich selbst mein Glück. DateianhangVentil_53_St.zip (130 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: czrtst am: 08/01/2022 20:17:30 |
|
Folgen Sie uns auf