02.05.2016 15:45 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Forum, Habe an meine Logo_8 das Modul AM2-RTD mit einen PT100 Sensor angeschlossen. Im Display wird auch ein Wert Angezeigt der aber nicht stimmt. Wenn ich den Temp.Sensor Was mach ich falsch? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 04.05.2016 10:10:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.05.2016 08:58 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Danke für dir schnelle Antwort. Hab ich verstanden,guter Tipp. Mein Sensor reagiert aber leider nicht auf Temp. änderungen. |
03.05.2016 09:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Danke für die Antwort. Hab ich auch so verstanden. Ich weiß das ich nerve. Ich bekomm aber keine Temp. änderung angezeigt. |
04.05.2016 10:06 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4792 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_420760 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Solltemperatur über Cursortasten gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf