07.10.2017 16:26 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Leider bekomme ich das Update nicht hin. Das Programm logo_fw_v1_81_03_up_bm habe ich runtergeladen und auf eine msd gespeichert. Mir ist nicht klar, wie ich Punkt 3. Programm in LOGO mit Logo Soft Comfort V8.1.1 auf PC kopieren/sichern soll. Wenn ich die oben genannte Datei in LOGO Soft Comf. öffne, kennt LOGO dieSoftware nicht. Im spannungslosen Zustand habe ich die msd in den LOGO Halter geschoben und die Versorgungsspannung eingeschaltet. Das vorhandene Programm war noch vorhanden und die SW wurde NICHT in den Urzustand versetzt. Habe ich nach dem Update auch ein LOGO 8.1.1 Icon - ist bei mir auch nicht zu finden ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09.10.2017 14:11:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.10.2017 09:25 | |
Beiträge: 167 Bewertung:
|
Vielen Dank ixo65, dies die neue LOGO zeigt die FW 8FS4 1.81.01.27.6815C an - ich kann nicht erkennen, ob das die neue FW ist |
Folgen Sie uns auf