19.10.2023 12:21 | |
Beigetreten: 09.04.2021 Letzter Bes: 13.02.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
danke schon mal ! Logo ist komplett leer ! |
19.10.2023 12:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33525 Bewertung:
|
Ich würde an deiner Stelle einen Support Request starten. Zusätzlich würde ich die LOGO! sicherheitshalber auf Garantie umtauschen. |
20.10.2023 18:10 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 2208 Bewertung:
|
Nun ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auch wenn der Themenstarter von "Logo ist komplett leer ! spricht, besteht die Möglichkeit, das eine SD-Karte eingesetzt ist, von der ein fehlerhaft gespeichertes Programm eingelesen wird, was die Logo als leer interpretiert. Ein Flash-Speicher in dem fehlerfrei hineingeschrieben wird aber nicht gespeicher ist, habe ich noch nie gehabt. Solche Halbleiter-Bausteine sind dann i. d. komplett "fritte". Sollte keine Karte eingesetzt sein, so könnte ich mir vorstellen das irgendwas mit dem Betriebssystem daneben gegangen ist. Daher würde ich als letzte Möglichkeit das Rücksetzen der LOGO in den Auslieferungszustand mit dem Reset-Tool sehen. Ansonsten wäre es ein Fall für die "Tonne" |
Folgen Sie uns auf