05.12.2016 14:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Auf dieser Siemens Webseite: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Du musst nur die richtige auswählen, je nachdem, ob du ein 32bit oder 64bit Betriebssystem hast. Nach dem Download der Setup.exe diese dann als Administrator ausführen. |
05.12.2016 15:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Im Anhang ein Video, aus zu ersehen ist, dass ich das Update ohne Probleme downloaden kann. Ich habe Windows 7, 64bit. Letztens hat aber auch der User Nachbar geschrieben gehabt, dass er über LSC nicht updaten konnte. Vielleicht hängt es ja von der Betriebssystemvariante ab. DateianhangUpdate Center.wmv (212 Downloads) |
05.12.2016 15:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
@Heertsch, konntest du jetzt über die Siemensseite dein LSC hochrüsten? Ist dein Problem jetzt gelöst? |
Folgen Sie uns auf