24.10.2021 13:46 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 2287 Bewertung: (99) |
Hallo Manuel85, Willkommen im Forum, Laut handbuch nicht !(siehe Anhang) Wenn du aber mehrere HMI´s nutzen willst muß jedes mit einer eigenen Logo verbunden werden. Diese müssen dann die erforderlichen Werte untereinander austauschen. MfG Ella_68 Dateianhangseite 30.pdf (159 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.10.2021 13:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Ich möchte gerne von jeder Etage aus, auf alles zugreifen können. |
24.10.2021 15:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.10.2024 Beiträge: 33997 Bewertung: (4226)
|
Ich denke mal, dass die vom User Ella_68 angebene Aussage aus dem Handbuch nicht mehr aktuell ist und einfach nur seit der 0BA7 immer wieder übernommen wurde. Wenn du Siemens HMI (z.B. Basic Panels der 2. Generation) benutzt, stellst du rein in TIA-Portal die Verbindung zwischen LOGO! und HMI ein, in der LOGO! stellst du dazu nichts. Woher soll die LOGO! dann wissen, wer und was der Client ist, also woher soll sie wissen, ob es ein HMI ist, welches um die Daten anfragt?. Ich habe leider keine Panels, um einen Test durch zuführen. Wenn du keine Antwort hier erhältst, kannst du einen Support Request erstellt und bei Siemens direkt nachfragen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf