26.03.2020 21:44 | |
Beigetreten: 18.06.2019 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo Leute, hat einer eine Idee wie man bei einen Logo 8 bei einem Strom Ausfall ein Impuls aussenden kann. Schon mal mein besten Dank dazu und bleibt gesund. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/27/2020 06:09:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.03.2020 03:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 2208 Bewertung:
|
Wenn der Strom ausfällt ist auch der Router aus. Somit kommt auch ein Signal nicht durch. Wenn aber zwei Logos miteinander kommunizieren und eine ausfällt, so kann die andere das nur merken, wenn von der ausgefallenden Logo kein Signal mehr kommt. Dazu wird ein Netzwerkausgang mit einem Dauersignal belegt, was von der anderen abgefragt wird. Anders verhält sich das, wenn nur die Spannungsversorgung der Logo wegbricht und das Netzwerk aktiv bleibt. Dann kann über einen Pufferkondensator und einer Diode für eine kurze Zeit die Spannungsversorgung der Logo aufrecht erhalten werden. Die eigentliche Stromversorgung wird über einen Eingang überwacht. Fällt der Strom aus so wird der Eingang =0. Die Logo läuft dann noch einige Sekunden weiter, so daß sie noch einen Impuls senden kann, bevor sie sich schlafen legt. Dieses funktioniert aber nur mit einer 12/24V oder 24V-Version ! mfG DateianhangProject Ausfall.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/27/2020 03:21:48Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/27/2020 03:48:20Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/27/2020 03:55:20Textkorrektur |
|
30.03.2020 10:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.08.2024 Beiträge: 33524 Bewertung:
|
Worum geht es jetzt genau? Willst du einer anderen LOGO! mitteilen, dass die LOGO! ausgefallen ist? |
Folgen Sie uns auf