28.03.2020 08:42 | |
Beigetreten: 27.04.2013 Letzter Bes: 23.02.2022 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen. Ich habe eine Logo 8Fs.4 und möchte gerne über Modbus einen Emu Zähler einlesen. Leider habe ich die Anregungen in den anderen Beiträgen noch nicht ganz verstanden. Bzw. wie funktioniert die Umrechnung der Registeradresse für die Logo? Die Registeradresse im EMU Zähler ist zb. 4568 (aktuelle Spannung L1) Größe (Byte 2) Einheit V/10. Die Einstellung in der Netzwerktopologie dürfte bis auf die Startadresse so stimmen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Vielen Dank im Voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/30/2020 06:09:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.03.2020 09:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung: (4183)
|
Hallo wielaewe, zuerst einmal willkommen im Forum. Da du keinen Link zu einem Dokument angibst oder das Dokument selbst anhängst, wo die Beschreibung zu den Modbus Registern deines Zählers erklärt werden, kann man wieder mal nur selbst suchen und hoffen, dass es das Richtige ist. In dem Dokument, welches ich gefunden habe, steht in HR 4568 (Aktuelle Spannung Phase L1 [V/10]) dass der Wert ein aus 2 Byte besteht, also einem Word. In deiner Verbindungstabelle überträgst du 2 Words ab Startadresse HR 4568 in den VM-Speicher der LOGO! ab Startadresse VW0. Damit überträgst du die Register HR 4568 und HR 4569 auf einmal. Zur Adresse des HR in der Verbindungstabelle der LOGO!: V/10 sagt aus, dass der Wert mit einer Nachkommastelle übertragen wird, z.B. 230,4 V. in der LOGO! kommt dieser Wert als Integerzahl 2304 an. Das musst du berücksichtigen. Und sehr Wichtig: DateianhangEmu Modbus.zip (94 Downloads) |
29.03.2020 14:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung: (4183)
|
Probiere mal dies....
DateianhangEmu Modbus_V2.zip (87 Downloads) |
Folgen Sie uns auf