06.03.2024 20:28 | |
Beigetreten: 28.03.2021 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen ich habe ein Test-Netzwerkprojekt mit aktuell zwei LOGO8.3. Ich sende per NetzwerkAusgang ein Signal an die zweite LOGO per Netzwerkeingang. Durch Zufall ist mir aufgefallen, dass die empfangende LOGO alle paar Stunden alle ihre Ausgänge für ca. 0,5Sekunden auf "0" setzt. Ich bin relativ sicher, dass es an meinem Netzwerk liegt, also dass das einfach nicht stabil läuft. (Ich hab ein sehr großes Gelände mit etlichen Switch. Ansonsten gibt es im Netzwerk keine Probleme mit Netzwerk-Geräten.) Dann ist mir aufgefallen: Wenn ich den Netzwerkstecker an der empfangende LOGO abziehe, schalten derer Ausgänge sofort auf "0", wenn ich wieder einstecke nehmen sie den alten Schaltzustand wieder an. Wenn ich den Netzwerkstecker an der sendenden LOGO abziehe, bleiben derer Ausgänge wie gehabt. Bei der empfangende LOGO schalten derer Ausgänge nach 2 Sekunden auf "0", wenn ich wieder einstecke nehmen sie den alten Schaltzustand wieder an. In den Vorherigen Beitragen hier im Chat wurde allerdings ein anderes Verhalten dargestellt. Hat sich im Laufer der Zeit was geändert? Für meine Anwendung ist dieses Verhalten sehr ungeschickt, gibt keine Möglichkeit dieses Verhalten zu ändern? Außer einer Ausschaltverzögerung? Grüße Manuel ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: MaMa21 am: 03/07/2024 07:35:39Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/07/2024 13:41:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.03.2024 12:27 | |
Beigetreten: 28.03.2021 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
bitte entschuldige, ich spreche von den Digitalen Ausgänge. |
08.03.2024 16:20 | |
Beigetreten: 28.03.2021 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (0) |
Ich hole noch etwas aus: ich habe ein sehr großes Betriebsgelände, an unterschiedlichen stellen sollen Verbraucher von Mitarbeiter per Handy gesteuert werden können. In meinem Test-Aufbau habe ich mehrere LOGO´s per Netzwerk verbunden, und alle LOGO´s werden per Netzwerkverbindungen aus einer LOGO bzw dessen benutzerspezifischen Webserver gesteuert. Auf dem Haupt-LOGO (sendende LOGO) läuft das Test-Programm inkl. einem benutzerspezifischen Webserver (sendende LOGO). Per Netzwerkverbindungen steuere ich von der (sendende LOGO) die digitalen Ausgänge der zweiten LOGO (empfangenden LOGO)
DateianhangSmart_Hof_V01.zip (31 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MaMa21 am: 03/08/2024 16:31:27 |
|
Folgen Sie uns auf