01.04.2018 13:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32914 Bewertung: (4069)
|
@Scorp, er meint die E/A-Zustandsanzeige. @Fideus DateianhangE-A-Zustand.wmv (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01.04.2018 13:40:03Anhang vergessen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.04.2018 18:16 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Wenn der Analogwert des Einganges schon falsch dargestellt wird, spricht viel für den Kontaktschieber oder es liegt noch ein Verdrahtungsproblem vor, was bei 2 Sensoren nicht mehr ganz so wahrscheinlich ist. Habe im Anhang mal eine kleine Analogwertüberwachung reingepackt, die jede Sekunde prüft, ob eine Abweichung von 100 vorliegt. Falls ja, wird ein Fehlermerker gesetzt, den man dann nach Belieben einbauen kann. Zurückgesetzt wird der Merker mit einem Taster. Außerdem ist ein Datalog integriert, den man zusammen mit einer Micro-SD-Card nutzen könnte, um das Langzeitverhalten zu testen. M.f.G. Scorp DateianhangAnalogwertüberwachung.zip (74 Downloads) |
03.04.2018 20:48 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Guten Tag, leider tritt der Fehler weiterhin auf. habe den Kontaktschieber überprüft, und auch die Spannungsversorgung. Auch da gibt es keine auffälligkeiten. Habe mal die Logfile im Anhang gepackt. Der 2. Sensor ist nicht mehr dran, aber man kann trotzdem schön sehen, das der AI2 gleichzeitig "spinnt" in dem er 1 statt 0 anzeigt. DateianhangLogFile.xlsx (38 Downloads) |
03.04.2018 21:24 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
LOGO! 8 24 CE - 6ED1052-1CC01-0BA8 LOGO! DM16 24R 0BA2 6ED1055-1NB10-0BA2 LOGO! AM2 RTD 0BA2 6ED1055-1MD00-0BA2 LOGO! 8.FS4 1.81.01.27.6816C widerstand kann ich einen anschließen. muss ich morgen mal schauen. |
03.04.2018 21:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 32914 Bewertung: (4069)
|
Weil bei der ersten Bestellnummer ein Ebay-Link hinterlegt ist: Hast du die Teile selbst beim Händler gekauft oder bei Ebay? |
03.04.2018 22:08 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
link war keine absicht. die teile wurden zwar über ebay gekauft, aber neu und über einen großen Anbieter der dort auch verkauft. |
Folgen Sie uns auf